This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070A:UCC28070可互换性 UCC28070A

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28070, UCC28070A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1279619/ucc28070a-ucc28070-interchangeability-ucc28070a

器件型号:UCC28070A
主题中讨论的其他器件:UCC28070

你好

有一个 PCB、我在其中将 UCC28070用于 PFC。 我想知道 UCC28070A 是否在不对 PCB 进行任何修改的情况下也可用?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rossano:

    如果您使用的是 UCC28070 TSSOP 封装、那么 UCC28070A 是一个引脚对引脚快插替代方案。

    此致、

    乔纳森·王