请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS61299 我正在尝试设计一个升压转换器模块1 mA、该模块将采用1.6V 输入源、容量约为45V、并将输出电压升压到1.8V 或3.3V。 我的应用的输出负载电流将介于1 -10 mA 之间。 但是、 当出现大电流尖峰时、输入电池电源的容量会显著降低。 我当前使用的是 TPS61299、数据表上显示它以350 mA 的固定电感器纹波电流工作。 当我使用 TPS61299评估板测试电池电源时、我发现电池寿命明显低于预期、这可能是由于这些电流尖峰所致。 是否有办法可以减少输入 电流纹波、理想情况下至少减少一个数量级? 如有必要、我愿意使用 TPS61299之外的其他升压转换器器件。