请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LP5562 您好
我们有一些 与使用 LP5562内部时钟有关的问题、您能帮助澄清以下有关 LP5562的问题吗?
- 我们能否在没有外部32kHz 时钟的情况下使用 LED 驱动器 LP5562?
- 如果我们使用内部时钟、我们是否可以将 LED 驱动器设置为待机模式/正常模式/省电模式
3.我们可以将 LP5562设置为省电模式并控制 LED 的行为吗?
4. LP5562中的静态电流和关断电流的数量是多少? 我在数据表上找不到该信息。
5.如果我们计划使用内部时钟、我们可以将 CLK_32K 接地。
6、关于电流消耗、如果我们对 LP5562使用内部时钟、电流消耗是否高于使用外部时钟?
7.请帮助查看下面的 LP5562原理图
谢谢!