This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070:用例确认

Guru**** 2774995 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1278241/ucc28070-use-case-confirmation

器件型号:UCC28070

团队成员:

 客户通常将 UCC28070用于① μ s 波形用例。

用于确认某些用例。 整流薄膜电容输出电压用②表示。

目标如下:

1.芯片通常可以在200Hz 左右加速吗?

2.只需要升压功能。 PF 最好达到≥0.85就可以了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen:

    我假设您指的是工频、在这种情况下是肯定的。 UCC28070被设计用于支持高达200Hz 的线路频率。 这是 同一封装上的另一个 E2E 帖子。  

    我希望这可以回答您的问题。