This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25981:在过载移除后对 TPS259814A 进行 EN 控制

Guru**** 2505955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1277106/tps25981-en-control-of-tps259814a-after-overload-removal

器件型号:TPS25981

我正在使用 TPS259814A 检查原型板的过流保护操作。
过流保护起作用后、TPS259814A 会在负载移除时自动返回到稳定状态。
但是、在这之后、即使 EN 设置为0V、OUT 也不会关闭。
在将 IN 设置为0V 并再次供电后、OUT 可由 EN 控制。
此行为是否符合规范?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、伊藤忠商事

    你有一些波形吗?

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kunal:

    感谢您的回复。

    我附加两个波形。

    1.过流事件之前 EN 更改为0V 时的波形。

    2.过载消除后 EN 变为0V 时的波形。

    此致

    泉泉市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、伊藤忠商事

    这可能与 ITIMER 引脚上的一些噪声有关。 是否可以遵循此建议并重试?

    另请分享原理图以供审阅。  

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、伊藤忠商事

    这可能与 ITIMER 引脚上的一些噪声有关。 是否可以遵循此建议并重试?

    另请分享原理图以供审阅。  

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kunal:

    感谢您的建议。

    我在 ITIMER 引脚和 CITIMER 之间添加了一个30kΩ 电阻器、并尝试了该实验。
    但结果没有变化。

    附加为原理图。 请查看原理图。

    此致

    泉泉市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、伊藤忠商事

    原理图看起来没有问题。  

    1.在过流测试期间 VOUT 是否变为负值?

    2.您能否探测过载和 EN 低电平情况下的 ITIMER 和 dVdt 引脚。 当有30K 而不有30K 时、请捕获这两种情况。

    3.您还可以通过在输入端增加电容22uF 再尝试一次过载实验吗,然后检查问题是否仍然存在。 基本上、我要防止过载情况下 VIN 下降。 只想查看 VIN 是否下降、那么我们也看不出问题。  

    4.您正在添加像这样的30K、对吧?

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kunal:

    1. 您是否在过流测试期间看到 VOUT 变为负值?

    在过流测试期间、VOUT 保持为0V。

    2. 您能否也在过载和 EN 低电平情况下探测 ITIMER 和 dVdt 引脚? 如果有30K 但不存在、请捕获两个案例的信息。[/报价]

    开始过载测试时、EN 驱动为高电平。
    过载测试期间、EN 驱动为低电平。

    • 30K 也在那里。

    • 30K 还没有。

    3. 您是否还可以通过在输入端可能为22uF 添加更多电容器来再次尝试过载实验、然后检查是否仍然存在问题。 基本上、我要防止过载情况下 VIN 下降。 只想查看 VIN 是否下降、那么我们也看不出问题。  [/报价]

    在添加47µF 的情况下进行测试、VIN 压降减小、不再发生问题。

    我 是否正确、此问题是由于过载导致输入电压降至建议工作电压以下引起的?

    4. 您正在添加像这样的30K、对吗?
    [/quote]

    是的、没错。

    [/quote][/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、伊藤忠商事

    看起来 VIN 波动超过建议的最大值会导致一些问题。 请在您的设计中保留47uF 的输入电容。  

    此致

    G·库纳尔