This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24040:可以从 USB 请求500 mA 的电池充电器 IC

Guru**** 2508065 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1273465/bq24040-battery-charger-ic-that-can-request-500-ma-from-usb

器件型号:BQ24040

您好!

我正在寻找电池充电器 IC。 该设计将没有 MCU、而是通过单节电池供电。 我希望充电电流至少为500 mA。

我想用 USB 给电池充电、所以我在寻找一种 IC、它可以从 USB 请求500 mA 而不进行枚举...

是否存在这样一个 IC?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  

    BQ24040具有您正在寻找的许多特性。  使用 ISET2、可以将其配置为100mA 或500mA 输入电流。

    该器件的 EVM 可用于评估。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否确定从 USB 壁式充电器为电池充电时 BQ24042能够消耗超过100 mA 的电量? 竞争产品中的所有类似产品的数据表都说它们可以绘制500 mA、1A 等、但它们从未指定它是否能够处理 USB 枚举以及从 USB 充电器汲取的100 mA 以上。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    通过 ISET2引脚配置、可以将 BQ24042输入电流限制为100mA、500mA 或 ISET。  但您的 MCU 需要更改设置、但设计中没有 MCU。  抱歉、这一个不适合。  让我看看另一个是否可行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    请查看应用报告 SLUAA94

    此列表列出了具有 USB 输入电流限制检测的充电器。