This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61088:关于 SW 引脚下冲

Guru**** 2511925 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61088

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1277839/tps61088-about-sw-pin-undershoot

器件型号:TPS61088

您好!

我使用 TPS61088测量了 SW 引脚的下冲。 连接波形。
为避免测量误差、示波器使用差分探头。
下冲时间为11.3ns 并降至-1.05V。
数据表的绝对最大额定值最小为-0.3V。
关于 SW 引脚 min、其他器件提供了有关瞬态波动的描述。
例如、电压高达-2V、持续200ns。
该器件是否具有 SW 引脚的任何瞬态规格?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaji:

    负责的团队是本周中国国庆日。 请等待下周再回答此问题。

    此致、

    莫里茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaji:

    很抱歉回复晚了。

    没有 瞬态规格、-0.3V 是直流值。

    通常、 10ns 内的3V 尖峰  对于器件是安全的。

    但我建议您使用非隔离式探针对此进行双重测试、因为差分探针具有低带宽。

    此致

    费格斯