This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65131:组件缺陷对功能的影响

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65131

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1277621/tps65131-impact-on-function-due-to-component-defect

器件型号:TPS65131

数据表之外的典型应用图。

 如果下列组件出现故障、TPS65131的功能会出现什么变化?

REFDES:C6、失败:短路
REFDES:C6、故障: 开路

REFDES:C7、故障:短路
REFDES:C7、故障: 开路

REFDES:C8、故障:短路
REFDES:C8、故障: 开路

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Markus:

    我们的专家不在办公室、我们会在您回来后回复您的问题。 感谢您的耐心等待。

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Markus:

    C6和 C7与内部控制环路相关、因此开路和短路将导致潜在的环路稳定性问题。

    C8故障可能会影响 REF 电压、因此基准电压不稳定可能会导致其他潜在风险。

    Br

    帕特里克