This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27516:12V 时的输入偏置电流

Guru**** 2504545 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27516

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1275930/ucc27516-input-bias-current-at-12v

器件型号:UCC27516

输入偏置电流为多少、输入电流为12V。 这纯粹是下拉电阻器还是有进一步的泄漏到引脚逻辑中?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sonia:

    IN+偏置电流只是下拉电阻器。 根据产品说明书、电源电流包括静态电流、开关中的平均 Iout 电流以及与未使用引脚上的上拉电阻器相关的电流之和。

    谢谢。

    鲁巴斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢、Rubas、  

    部件 UCC27516未在连续开关应用中使用。 因此、任何 静态电流都至关重要。  

    我们需要某种偏置电流、即使电流非常小。 您能否确认此偏置电流的值?  

    此致、  

    索尼娅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sonia:

    IN+引脚中可能存在的任何杂散偏置电流都可以忽略不计、因为下拉电阻器在很大程度上占主导地位。 这种情况下、电阻值的微小变化比杂散偏置电流对电流的影响更大。 请告诉我、这是否有帮助。

    谢谢。

    鲁巴斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Rubas。  

    是否有可能获得该偏置电流的值的指示? 电流是否在5到10uA 范围内? 或更低?  

    非常感谢。  

    索尼娅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sonia:

    它大约为纳安级别、小于100nA。

    谢谢。

    鲁巴斯