请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5066 您好
我 想 用我的笔记本电脑把 PI-Commander EVM GUI 用于 LM5066,但它不能搜索 LM5066的 PMBus,当我换办公室计算机时,可以 。
在使用 用于 LM5066的 PI-Commander EVM GUI 之前、如果我需要先安装一些驱动程序(或者也许是 Java 或者其它程序)?
或者是否存在兼容性问题? 我的笔记本电脑是 Win10 Pro、办公电脑是 Win7。
谢谢