请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMR51430 LMR51430支持、
我浏览了数据表第9.2.2.4节中的公式、电感器选择的值与数据表中给出的结果不同。 似乎该计算基于的最大输入电压为12V、而不是36V、尽管根据设计示例参数该值应为36V。
请告诉我处理此计算的正确方法。
谢谢。
达伦
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Darren、您好!
假设使用的 Vin 值为设计示例参数中列出的12V 标称值、则计算正确。 在计算电感器时、您可以考虑更小或更大的电感值。 较小的电感器将具有较小的 DCR、更快的瞬态响应和更小的解决方案尺寸。 但是、电感太小会导致电感纹波变得太大。 如果纹波过大、则可能会错误地触发过流响应。
使用标称电压应该能够满足具有上述优势的大多数条件。 然而、针对最大电压进行设计将更好地确保器件能够在整个输入电压范围内提供负载。
此致、
拉赫蒂·里奇