This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2661:带 TPS26612的电源保护

Guru**** 2505775 points
Other Parts Discussed in Thread: TVS3301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1268528/tps2661-power-supply-protection-with-tps26612

器件型号:TPS2661
主题中讨论的其他器件:TVS3301

大家好、我有很多关于 在数据表(第31页)中描述的以下电路中使用 TPS26612的问题:

  • 是否建议将 TVS3301放置在环路 I/O 引脚和/或每个引脚和 GND 之间? 在一些其他的 TPS2661x 应用电路图中指定了此参数、但在本图表中忽略了此参数。 我想澄清一下这个选择。

  • 在这种安排下、是应该 切换两个 EN 引脚以禁用环路、 还是仅仅其中一个可接受? 使用一种方法与使用另一种方法是否有区别?

  • 应轮询哪个 SGOOD? 可以吗? 是一个还是必要的?

  • 在 TPS 具有电流限制功能的短路故障情况下、 两个 IC 是否共享散热、还是只有一个器件会限制散热? 那么它将是单个器件、哪一个?

  • 考虑到过压条件为(+Vs)+ 1.50 [V]、+Vs 是否必须来自相同的24V 电源?

  • 信号二极管的唯一作用是防止由于24V 输入反接线而造成损坏、还是有更复杂的原因?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cameron、

    请查看我的在线回答:

    • 是否建议将 TVS3301放置在环路 I/O 引脚和/或每个引脚和 GND 之间? 在一些其他的 TPS2661x 应用电路图中指定了此参数、但在本图表中忽略了此参数。 我想澄清一下这个选择。

      TVS 可放置在 VIN 和 GND 之间电子保险丝的输入侧。  

    • 在这种安排下、是应该 切换两个 EN 引脚以禁用环路、 还是仅仅其中一个可接受? 使用一种方法与使用另一种方法是否有区别?

      我认为禁用任何一个电子保险丝都应该会断开环路。 禁用上面的寄存器将断开电源、因此可能有助于在基于电池的应用中节省一些电量。

    • 应轮询哪个 SGOOD? 可以吗? 是一个还是必要的? 我会建议执行"或"运算。  

    • 在 TPS 具有电流限制功能的短路故障情况下、 两个 IC 是否共享散热、还是只有一个器件会限制散热? 那么它将是单个器件、哪一个?

      理论上、如果在 ADC 侧发生短路、则电子保险丝应在其应受到限制之前发生、因为其他电子保险丝不应检测到高电流。

    • 考虑到过压条件为(+Vs)+ 1.50 [V]、+Vs 是否必须来自相同的24V 电源? 我们可以使用与 VIN 电源不同的+VS 提供的其他电源。

    • 信号二极管的唯一作用是防止由于24V 输入反接线而造成损坏、还是有更复杂的原因? 它只能从24V 反向连接中进行损坏防护。

    非常感谢!

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kunal:

    可将 TVS 放置在 VIN 和 GND 之间的电子保险丝输入侧

    顶部的 TPS26612的外侧怎样呢? 这是否在它和 GND 之间需要 TVS3301? 为什么不能像在其他应用电路中那样在2线变送器引脚上使用一个?

    理论上,如果 ADC 侧发生短路,则电子保险丝应在其之前进行限制,因为其他电子保险丝不应检测到高电流。

    那么2线变送器的短路情况会怎样呢?

    我们可以使用与 VIN 电源不同的+VS 的其他电源。

    这怎么可能呢? 如果 IN >+Vs + 1.5、过压保护是否会跳闸?

    谢谢。

    卡梅伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、我在下面的问题可以得到解答吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cameron、

    很抱歉耽误你的时间。

    TVS 可放置在 VIN 和 GND 之间电子保险丝的输入侧

    顶部的 TPS26612的外侧怎样呢? 这是否在它和 GND 之间需要 TVS3301? 为什么不能像在其他应用电路中那样在2线变送器引脚上使用一个? 由于输出侧不是某人可以施加外部电源或导致误接线的端口、因此可以跳过器件上的 TVS 或从 OUT 到 GND 的 TVS。  

    理论上、如果在 ADC 侧发生短路、则电子保险丝应在其应受到限制之前发生、因为其他电子保险丝不应检测到高电流。

    那么2线变送器的短路情况会怎样呢? 顶部电子保险丝应首先检测。  

    我们可以使用与 VIN 电源不同的+VS 提供的其他电源。

    这怎么可能呢? 如果 IN >+Vs + 1.5、过压保护是否会跳闸? 还提供过压保护、但这并不意味着我们不能使用单独的电源。

    此致

    G·库纳尔