This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22998:最大 tRISE

Guru**** 2507315 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1276399/tps22998-maximum-trise

器件型号:TPS22998

您好!

数据表"6.8开关特性(VBIAS = 2.2V 至5V)"说明了当 VIN = 3.3V、CT = GND 时、tRISE (typ)= 2478us。
在相同条件下、tRISE (max)是多少?

此致、

k. 平野市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hirano-San:

    我将通过电子邮件跟进此主题。

    谢谢。

    帕特里克