This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53319:纹波注入电路位置

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1272620/tps53319-ripple-injection-circuit-location

器件型号:TPS53319

大家好、

它们是否可以使用此连接将 C1和 R7连接到靠近电感器的位置?

这是更好还是建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是、  

    R7和 C1靠近电感器。

    C2靠近器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    请再次检查、

    客户修改纹波注入电路如下:  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为将启动电容器直接连接到 LL 节点会更好。  

    对 RCC 注入使用单独的迹线。   在 Vout 上的电容器附近连接注入电路的 C。