This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A94:2.5V 输出不稳定

Guru**** 1472385 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A94
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1273716/tps7a94-2-5v-output-unstable

器件型号:TPS7A94

我在电路板上使用4 tps7A94 LDO。  

2.5VDC 的电压导致输出不稳定。  

R_FB_PG 底部电阻器设为12k

R_FB_FG 顶部电阻器降至133k。 应给出一个高于95%的 Pg 阈值。 请注意、我测量它是100k。 但仍应提供73%的 PG 阈值。

RnR/ss 设置为16.5k 表示2.5V。

输入电压为5伏。  

Rtop en Rbottom 为10k。 => V EN_UV = 2.5V。  

有任何想法可能会出什么问题? 有关原理图和示波器图像、请参见下文。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christiaan:

    感谢您提出这个问题。 在我看来、唯一发生不稳定性的 LDO 是2.5V LDO、这似乎很奇怪。 我注意到、您发送给我的原理图中的 LDO 上没有输出电容器。 尝试在电路板上填充一个10uF 输出电容器。  

    如果这不能解决问题、您能给我发送更清晰的示波器屏幕截图吗? 为什么 CH1上升沿显示为210V? 您的器件的输出电流是多少?

    我期待收到您的回复。

    谢谢!

    乔什·纳查西  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好!  

    电容器起作用、振荡消失了。

    2.5V 被用作基准电压、我忘记添加电容器了。 其他电压是电源电压、连接到许多旁路电容器。  

    感谢你的帮助。

    此致、  

    克里斯蒂安