This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54310:RT 配置

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1273661/tps54310-rt-configuration

器件型号:TPS54310

您好!

 

我的客户对 TPS54310的 RT 配置有疑问。

我知道这是一款非常旧的器件、但他们希望继续使用它是有原因的。

 

在其先前的设计中、RT 引脚使用22千欧、开关频率为1.88MHz。

由于它是很久以前设计的、没有人知道为什么要使用该配置。

但从根本上而言、他们不想更改它。

 

他们查看了数据表、发现支持的范围是280kHz 到700KHz。

然后、他们想知道1.88MHz 是否存在任何使用问题。

此配置是否有任何问题?

 

此致、

小畑聪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Obata-San:

    感谢您联系我们。

    我将在周一回到您的身边。

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Obata-San、

    您能否请您的客户提供显示开关频率(FSW)的 SW 节点电压波形? 我 怀疑它 被钳位到~700kHz。

    此致、

    Excel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ,您好,Excel,

    我现在没有波形1.8MHz 了、但是他们用示波器测量了波形、并使用22Kohm 确认了波形。
    您仍然需要波形吗?

    此致、
    奥巴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Oba-San:

    是的、请提供相关波形。

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Excel、

    我将通过电子邮件分隔发送波形。

    此致、
    奥巴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Oba-San:

    刚刚回复了您的电子邮件。

    此致、

    Excel