This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM51561:周期跳过和转换到半频

Guru**** 2507515 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1274991/lm51561-cycle-skipping-and-transitioning-to-half-frequency

器件型号:LM51561

当我开始增加负载时、出现了一种现象、即控制器将完全跳过 PWM 周期并最终转换到开关频率的一半(从100kHz 开始、转换到50kHz、然后进行过流保护)。  有什么想法为什么会发生这种情况?  

20V 输入、19→18欧姆转换

  • Ch1 = Vin (差分)
  • CH2 =引脚处的 VCS
  • Ch3 = I 电感器
  • Ch4 = Vout (无源)

跳过周期之前的标称100kHz 频率

跳过周期的矩

最终转换到半频(50kHz)、导致过流、并最终实现保护

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    感谢您使用 E2E。

    输出电压和输出电流是多少?

    我看到您使用了快速入门计算器、您能分享填写好的电子表格吗?

    此致、

    莫里茨