This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53319:应用报告中关于缓冲器设计的问题

Guru**** 2506475 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53319

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1273064/tps53319-a-question-for-snubber-design-from-application-report

器件型号:TPS53319

您好、TI 专家。

 您的文件中有一个有趣的问题(SLUA851A、位于第5页、 图4)、有一个参考电路可通过添加 RC 缓冲器来最大限度地减少开关振铃。

但是、RC 缓冲器是通过 CR 连接的、如下图

剂量、该电路有不同的注意事项吗?

根据  TPS53319 DS、我们可以发现典型电路是"RC 缓冲器"

这就是为什么我们对文件感到困惑的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    R13和 C6是图9-12中的缓冲器。   TPS53319通常不需要缓冲器、但电阻器约为3欧姆1/8W 0805、电容器约为470pF 50V 0603。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的答复。

    不过、我真正要问的问题是、在图像的第一个电路上、RC 缓冲器是通过 Rs 系列将 Cs 从 Lx 连接到地的。

    这不是传统的 R-C 缓冲器设计、当我们看到这样的电路时、甚至用红色 矩形突出显示。

    这使我们感到困惑、您能不能帮助我们弄清是什么原因使 TI 希望在该电路上设计一个"C-R"太阳镜?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    RC 或 CR 缓冲器电路在功能上是相同的电路。    设计人员首选采用哪种配置方式。   一些设计人员更喜欢使用接地电阻、因此功率可以耗散到接地平面。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    TI 是否有任何与此相关的文档或

    TI 能否提供测试数据或仿真波形、以显示 R-C 和 C-R 缓冲器在相同解决方案和测试条件下的差异?  

    在我们更喜欢 C-R 缓冲器设计的时候、对于缓冲器计算、我们是否可以使用相同的公式?

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在产品文件夹中、有一个 pspice 模型在 TI 的 pspice 中进行仿真、并且提供了一个 EVM 板。

    该 EVM 有一个缓冲电路占位符、但未安装。   

    您可以使用 https://www.ti.com/lit/an/slua851a/slua851a.pdf 中的过程 来设计 RC/CR 缓冲器。