请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS54310 您好!
我的客户对 TPS54310的 RT 配置有疑问。
我知道这是一款非常旧的器件、但他们希望继续使用它是有原因的。
在其先前的设计中、RT 引脚使用22千欧、开关频率为1.88MHz。
由于它是很久以前设计的、没有人知道为什么要使用该配置。
但从根本上而言、他们不想更改它。
他们查看了数据表、发现支持的范围是280kHz 到700KHz。
然后、他们想知道1.88MHz 是否存在任何使用问题。
此配置是否有任何问题?
此致、
小畑聪