This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV751:工作条件确认

Guru**** 2507945 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1272030/tlv751-work-condition-confirm

器件型号:TLV751

大家好、

我确认 TLV751是一款双通道、可调节的500mA 低压降(LDO)稳压器。 但我不确定2个通道能否同时提供500mA、尤其是在输入和输出之间的电压较大时。 您可以帮助检查环境温度是否为70℃、输出电流是否均为500mA、 以及输入和输出之间的电压是否约为1~2V、该器件能否正常工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hale、

    PD =(VIN-IOUT)(VOUT)

    PD1 = PD2 =(2V)(500mA)

    PD1 = PD2 = 1W

    TJ = TA +(PD1+PD2)*THETA-JA

    TJ = TA +[(1W + 1W)(74.6C/W)]

    TJ = TA +149C

    ROC TJ 最大值= 125°C

    如果每个输出上 VIN 和 VOUT 之间的差值为2V、则此器件将不适用于您。  

    由于非常好的 PCB 布局、Theta-JA 可以减少一半。 然而,即使有这种住宿,70C+74.6C 仍不在 ROC 范围内。  

    电路板布局对 LDO 热性能影响的经验分析

    这一点在我们的数据表中应该更清楚、我会将这些信息传递给我们的系统团队、感谢您告诉我们。  

    此致!

    朱利耶特