This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSF12C3:功率范围

Guru**** 2507255 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1271105/tpsf12c3-power-range

器件型号:TPSF12C3

大家好、

只要电容器能够承受电压、是否可以使用具有任何电压的电源系统?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kobaya-San、

    是的、检测和注入电容器从高压输入端为低压 IC 提供接口。

    此致、

    时间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tim:

    启动时、电压是否由电容器和 IC 寄生电容分频、从而导致施加过压?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kobaya-San、

    IC 由一个典型值为12-15V 的 VDD 偏置电源供电。 SENSE 引脚在内部与10kΩ 电阻器接地端相连、同时具有钳位(因此、仅在注入侧使用 TVS 来钳制高 dv/dt 输入浪涌)。

    此致、

    时间