This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 电荷泵

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2660

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1272838/charge-pump

主题中讨论的其他器件:LM2660

大家好、  

只是想检查是否有 P2P SOIC-8电荷泵  

实际应用范围:+5V 至-5V 或+12V 至-5V  

要求:3-18V 输入电压、-3~-18V 输出电压、100mA。  FSW= 120k~1.25MHz、  

我查看了网站、似乎没有12V Vin 电荷泵、然后只有+5V Vin。 请帮助推荐合适的一个。 谢谢。  

BRS

假设  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、已给出:

    很抱歉、MV Boost 路线图中没有这样的器件。  

    您好、Wardak:

    您能帮助推荐  合适的器件吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、已给出:

    感谢您使用 E2E 论坛、关于您的问题、我找到了 LM2660、但它无法以这么快的速度切换、但它是一个反向电荷泵、可以提供负输出电压。

    希望这对您有所帮助。

    Br、

    哈龙