This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27282:查找攻击 JWH7911的建议

Guru**** 2506985 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27282

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1271656/ucc27282-find-suggestion-to-attack-jwh7911

器件型号:UCC27282

现在、我的客户 HEMAI 正在计划一个有关二合一微型逆变器的新项目、并将于24年第1季度实现 MP 目标。  

在这种情况下、我们希望促使 UCC27282发挥直流/直流器件中所用的栅极驱动器 JWH7911的作用。 它们在直流/直流部件中使用 LLC 拓扑。

但现在客户担心微型逆变器的效率。 他们对 UCC27282的规格和详细需求有一些疑问:

规格

UCC27282

客户的需求

JWH7911

灌电流和拉电流输出电流

3A

4A

4A

自举二极管关断(典型值)

50纳秒

20纳秒

20纳秒

是否这些规格对于微型逆变器有影响?

因为 UCC27282的价格适合 HEMIA。 我如何说服客户接受 UCC27282。

感谢您的支持!