This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25890:BQ25890原理图审查申请

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25890

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1270973/bq25890-request-for-bq25890-schematic-review

器件型号:BQ25890

尊敬的 TI 支持团队:

你能给一些关于评论的建议,非常感谢!

e2e.ti.com/.../883001_5F00_DSG-V1.0.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gabriel:  

    我已开始审核。 请最迟在周一结束前收到反馈。  

    此致、

    加勒特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gabriel:  

    您链接的原理图文档可能不正确、因为它不包括 BQ25890 IC。 请附上正确的原理图、然后我就可以提供反馈。  

    此致、

    加勒特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的玛格丽特

    抱歉,附上了正确的原理图。

    e2e.ti.com/.../883001_5F00_CHG-V1.0.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gabriel:  

    请查看我对下面的原理图审阅的反馈。  

    -OTG 引脚不应保持未连接状态。 它需要被驱动为高电平或连接到 GND。 如果您不打算使用 OTG 升压模式功能、请将 OTG 连接到 GND。  

    -建议将所需的大部分输入电容连接到 PMID 引脚而不是 VBUS。 我建议您在 VBUS 上只有1uF 的电容器、然后将当前连接到 VBUS 的10uF 电容器移到 PMID。 您可以自由地将47nF 电容器保持在 PMID、或在连接10uF 电容器后将其移除。  

    -对于 I2C 通信,请确保 SDA 和 SCL 线通过上拉电阻(如10千欧)连接到逻辑轨。  

    无法确定 VBUS 和 STAT 之间100k Ω 电阻器的用途。 我建议移除该电阻器。 正如您已经在原理图中使用的那样、针对 STAT 的建议连接只是一个电阻器和 LED。  

    此致、

    加勒特