主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO、
客户在实验室中使用 BQstudio 时、遇到一些 OTP 问题。
1.进入 CONFIG_UPDATE 模式时、我们是否可以将寄存器值写入 RAM? 因为在进入 CONFIG_UPDATE 模式后、当我点击 Write All 时、通信始终会失败。
在第5步中、如果不处于 CONFIG_UPDATE 模式、则 BQ76942将触发 CUV (电芯欠压保护)。 然后 BQ76942将进入关断模式。 这有什么解决方案吗?
3.在 BQstuido 中按如下所示使用 OTP 函数时,我们是否仍需要 手动进入 CONFIG_UPDATE 模式? 或者编程 OTP 是否包含了 ENTER-CONFIG_UPDATE-MODE 命令?
4.现在客户直接使用编程 OTP、而无需发送 config update 命令。 此外、客户在 OTP 时将 TS2短接至 GND、从而 BQ76942不会进入关断模式。 这是一种有用的方式吗? 在实际使用中、有一些可能成功进行 OTP 的情况。