This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5008:输出纹波/开关模式

Guru**** 2507135 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5008

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1266032/lm5008-output-ripple-switching-mode

器件型号:LM5008

尊敬的支持团队:

我正在使用 LM5008将18V 至95V 输入调节为15V、如下面的原理图所示。

问题在于某些输入电压和特定负载条件下会出现 以下开关和纹波行为、具体取决于输入电压和输出负载。 通过将电感器更改为470uH、这也会在输出端60mA 负载为51V 时发生。  

出现这种开关行为的原因是什么? 因此、稳压器可以在这种情况下通过增大较轻负载上产生的输入电压在连续与不连续模式之间切换。

这是正常行为吗? 有没有办法 防止这种情况?

提前感谢您的帮助和支持。

艾哈迈

  

德 通道1是输出的纹波信号、通道2是开关节点信号。 对于49V 和42mA: 对于60V、47mA:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请考虑我正在 C308上测量 V_OUT。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ahmad:

    请按如下所示切断连接。 我怀疑两个输出纹波可能重叠、这可能导致纹波异相、因此 SW 将不稳定。

    谢谢

    科林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Colin:

    感谢您的回复。

    显然、这些 FB 未安装、用于在我们的电路中单独进行测试。 在我现在进行的测试中、没有放置这些 FB、并且将电子负载连接到 Vout 网络(通过 C308)。  

    重点是在芯片的数据表中、我们不需要使用 C308、但如果没有 C308、我们将在输出端产生高纹波、因为电感器相对较小。

     然后我又回到我的第一个问题、我不知道在如此高的纹波情况下会发生什么情况、它是一个不稳定状态、还是在继续和不连续模式或其他情况之间反复切换?

    再次感谢您的支持和帮助。

    此致

    艾哈迈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Ahmad:

    移除 C308可能会导致输出电容器过小、这可能会导致不稳定问题。 从 SW 可以看出转换器工作在不稳定的情况。 您可以增大输出电容并再次进行测试。

    B、R

    科林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Colin、

    感谢您的回复。

    我已经在输出端添加了另外一个10uF 电容器、但在某些负载和输入电压下仍会发生同样的情况。

    随着我增大/减小负载或更改输入电压、该问题将消失。 所以、这 不容易追溯。 我还将电感器更改为470uH、仍然会发生这些现象、但例如、在输出电流(负载)较高时、60mA 上会出现51V 输入电压、而不是出现30mA。

    据我所知、此脉冲跳跃通常在违反开关最短导通时间的情况下发生、但我的计算显示、此设计的开关频率约为260kHz、因此不会违反此情况、因为对于此稳压器、Fsw 必须小于625kHz (符合数据表: 最短导通时间(在最大 VIN 下)大于400ns

    这里发生的是两个连续脉冲、PWM 信号的最小关断时间为300ns、会导致此处出现过冲。

    你有什么建议或想法为什么会发生这种情况吗?

    此致、

    艾哈迈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ahmad:

    我认为您仍然遇到了不稳定问题。 R552 =2 Ω 过高、这可能会导致输出纹波过大。 一些 噪声也可能变得更大并馈入 FB 引脚。 您可以将 R552从2 Ω 降低至0.2 Ω、然后再次进行测试。

    谢谢

    科林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Colin:

    我已经在输出端再添加了一个10uF 电容器、这可以大大减少纹波。 但是、同样的影响在输出上出现的幅度非常小。 我将查看 LM5008的评估板、很快会给您回电。

    此致、  

    艾哈迈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ahmad:

    没问题、我将暂时关闭此 TT、您可以再次打开、谢谢。

    科林