请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLV62569 |
1、该单位用于汽车,因此问题必须分析并需要分析 报告。 谢谢你。 2、错误描述:由于 TLV62569DBVR Ti 的 PIN1和 PIN2 断路,主板上的显示灯一直是红色的。 "确定"主板上的显示指示灯变为红色,比变为蓝色大约2秒钟。 3、如果异常分析的原因是由 EOS 造成的,请加去盖,验证损坏区域,并分析可能的根本原因。 4. |
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
|
1、该单位用于汽车,因此问题必须分析并需要分析 报告。 谢谢你。 2、错误描述:由于 TLV62569DBVR Ti 的 PIN1和 PIN2 断路,主板上的显示灯一直是红色的。 "确定"主板上的显示指示灯变为红色,比变为蓝色大约2秒钟。 3、如果异常分析的原因是由 EOS 造成的,请加去盖,验证损坏区域,并分析可能的根本原因。 4. |
Wei Song 您好!
感谢您的更新、
我们收到来自已回答的 TI 客户支持的电子邮件,如果我们有任何问题,我们可以将其发送给您以供回复。
当然
谢谢。此致、
Moheddin。