This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63810EVM:针对工作条件进行设置

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63810, TPS61033

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1270804/tps63810evm-set-up-for-working-conditions

器件型号:TPS63810EVM
主题中讨论的其他器件:TPS63810TPS61033

大家好、

建议进行哪些更改来设置 TPS61033和 TPS63810 EVM、以便在以下条件下进行测试

  • 输入电压=2.4V
  • VOUT=3.6V
  • IOUT =高达3A

Br、
斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Stefan、您好、

    对于 TPS63810、当输入电压为2.4V 时、无法支持3A 输出。

    此致

    陶氏