This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS737:PS73701DCQR的dropout电压和VOUT(标称值)

Guru**** 2506365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1270635/tps737-ps73701dcqr-dropout-vout-nom

器件型号:TPS737

1.200mA负载不是对应dropout几十mV吗?最大值也按照500mV考虑?VOUT(标称值)是个定值2.5还是我需要的电压

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    李立松先生,您好!

    我附上了关于Iout和Vdo的资料。在200 mA时,约为25 mV。当Iout = 1A时,最大VDO为500mV。我还附上了一个公式,您可以根据反馈电阻器来确定输出电压。我希望这能帮助你。μ V

    如果您有任何其他问题,请告诉我。