This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138064:数据表检查

Guru**** 2506985 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138, UCD3138064

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1269929/ucd3138064-data-sheet-checking

器件型号:UCD3138064
主题中讨论的其他器件:UCD3138

团队成员:

当我  通过 TI.com 查阅 UCD3138064RJAR 规格和 UCD3138数据表时

 我发现 结温 不同,一个是125 ,另一个是150。 正如我看到的、它们应该是同一个系列、为什么会有不同的规格?

 请检查一下,再打一次。

https://www.ti.com/lit/gpn/UCD3138 

https://www.ti.com/product/UCD3138064 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Allen:

    请看表的标题。 -40°C 到150°C 是最大结温范围、而-40°C 到125°C 是建议的 结温范围。  

    此致、

    乔纳森·王

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, Jonathan M ü:

     感谢您的评论。 很抱歉、我附上了错误的屏幕截图。

     您可以看到以下 ABS Tj 是不同的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Allen:

    UCD3138和 UCD3138064是两种不同的产品。 虽然这两者之间的主要区别在于闪存大小、但也存在微小差异、例如最大工作温度范围。 如果您查看第8.3节、会发现建议的工作温度无论如何都是相同的。 这也是我们为每个器件提供单独控制卡 EVM 的原因。  

    您可以在此处查看不同数字控制器的概述: https://www.ti.com/power-management/digital-power/digital-power-isolated-controllers/overview.html 

       

    此致、

    乔纳森·王