This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1064:如何控制 TUSB1064的 HPD

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB1064

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1268649/tusb1064-how-to-control-hpd-of-tusb1064

器件型号:TUSB1064

尊敬的 E2E 团队:

我将 TUSB1064用于 Typec 转 DP 项目。

TUSB1064和 DP 接收器 IC 位于一块电路板上、因此没有 DP 热插拔。

我始终以4.7K 的值拉高 TUSB1064的 HPD、这可以吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以通过4.7K 电阻将 HPD 上拉至3.3V 来强制将其拉高。 "你在担心什么? TUSB1064和 DP 接收器 IC 位于一块板上、因此没有 DP 热插拔?  

    HPD 还需要连接到 PD 控制器、如果没有来自 DP 接收器的 HPD、请检查如何实现该功能。

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的快速回复。

    "TUSB1064和 DP 接收器 IC 在一个板上"意味着 TUSB1064和 DP 接收器在同一板上、我上拉 TUSB1064的 HPDIN 和 DP 接收器 IC 的 HPD、 TUSB1064的 HPDIN 在上电后将为高电平、插入 DP 时不会从低电平变为高电平。

    顺便说一下、为什么  TUSB1064的 HPD 也需要连接到 PD 控制器、PD 控制器是否会 通过 CC 向供电方发送 DP 插入信息?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于 TUSB1064、它使用 HPD 作为电源管理功能。 当 HPD 为低电平时、它将进入低功耗模式。 如果您将 HPD 一直拉至高电平、TUSB1064将不会进入低功耗模式。

    HPD 连接到 PD 控制器、PD 控制器通过 CC 线将 HPD 与源进行通信。 在这种情况下、HPD 指示断开/连接和 HPD 中断。 如果您将 DP 接收器的 HPD 始终拉至高电平、则源端将看到 DP 接收器始终处于连接状态。 但您将无法再向源发送 HPD 中断、因为 HPD 始终被拉高。

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,David

    这是否意味着 PD 控制器应检测 HPD 并  通过 CC 线与 DP 源端(例如笔记本电脑)进行通信、直到 DP 源端获取 HPD 信息并开始发送 DP 数据流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是否意味着 PD 控制器应检测 HPD 并  通过 CC 线与 DP 源端(例如笔记本电脑)进行通信、直到 DP 源端获取 HPD 信息并开始发送 DP 数据流?

    是的、一旦 DP 源端检测到 HPD、就会进行 DP 链路训练、而一旦链路训练成功、就会发送 DP 数据流。

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    非常感谢。

    让我总结一下我的理解、请检查是否正确。

    1. TUSB1064用于我的项目中的 TypeC 到 DP

    2. TUSB1064的 HPD 可以一直拉高4.7K。

    3. TUSB1064的 HPD 是 一种电源管理特性。 当 HPD 为低电平时、它将进入低功耗模式。

    4.  PD 控制器检测 HPD、当 HPD 为高电平时、PD 控制器将通过 CC 线向 DP 源端(笔记本电脑)发送 DP 接收端插件信息、并请求 DP 源端开始 DP 链路训练和数据流。  我错误地认为 AUX 用于检测 DP 接收端插入。

    再次感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请查看我插入的注释。  

    1.在我的项目中将 TUSB1064用于 Type-C 转 DP

    2. TUSB1064的 HPD 可以一直拉高4.7K。

    3. TUSB1064的 HPD 是 一种电源管理特性。 当 HPD 为低电平时、它将进入低功耗模式。 ->正确

    4.  PD 控制器检测来自受电方的 HPD、当 HPD 为高电平时、PD 控制器将通过 CC 线路将 DP 受电方插接件的信息发送到 DP 源端(笔记本电脑)、并请求 DP 源端开始 DP 链路训练和数据流。  我错误地认为 AUX 用于检测 DP 接收端插入。

    PD 不请求 DP 源端开始链路训练。 当 DP 源端看到 HPD 变为高电平时、它将自动启动链路训练。 DP 接收端使用 AUX 检测有源设备或未供电设备的连接。 供电方使用 HPD 检测受电方连接。

    受电方还将切换 HPD (HPD_Interrupt)、以将任何问题通知供电方。 HPD_Interrupt 也将使用 PD 控制器穿过 CC。

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,David

    感谢您的答复。

    TUSB1064和 DP 接收 IC 当前工作正常。  显示器显示正常。

    我想我需要您的支持来解答 另一个问题、下面是我的硬件方框图。

    TUSB1064配置为"USB3.1+2Lane DP"模式。

    连接显示器时、笔记本电脑无法 识别设备(USB3014)

    卸下显示器后、笔记本电脑可以 识别设备(USB3014)

    type-C 套接字保持不变。

    您想提供一些建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅我对另一个 e2e 主题关于此问题的回答、网址为 https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1269047/tusb1064-output-of-tusb1064。我们关闭这个、然后使用另一个 e2e 线程来解决 USB 问题。

    您还能否共享原理图?

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,David  

    好的、谢谢!

    我们可以关闭这个。