This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63700:TPS63700

Guru**** 2506285 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63700

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1268013/tps63700-tps63700

器件型号:TPS63700

您好!

我正在使用 TPS63700直流/直流逆变器从6V 产生-15V 输出电压(0.15A)、如以下原理图(图1)中所示、二极管压降输入电压不超过最大输入电压、

我获得的是-16.4V 而不是-15V、我通过将 R308 + R305设置为161K Ω、将 R306设置为2兆欧、尝试了反馈电阻器组合、但仍然没有获得所需的输出电压(电阻器容差为+-0.1%)。

 我检查了 Vref、它似乎是可以的(1.213V)肖特基二极管击穿电压是30V、我还根据噪音和独立隔离电路将 C310更改为4.7nF、并直接施加了5V 的输入电压、但我仍未得到-15V 的输出电压。

图1:

我还尝试了以下配置、但仍然没有-15V

你有什么建议吗?  

希望很快收到您的反馈。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hamza:

    我在下面标记的电路的用途是什么、是否可以在移除 R84和 R5的情况下进行尝试?

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好布莱斯是目前我已经删除了它们(R5,R84)。 我使用图1中的原理图。  

    电阻器值如下: R308=1K Ω、R305=161K Ω 和 R306=2兆欧姆。 所有电阻器的容差均为+-0.1%。 Vref =-Vout*R306/(R305+R308)=-15.06 (根据数据表)、但我仍然没有获得所需的电压。  

    此致。

    哈姆扎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hamze:

    1.测试过程中的负载电流是多少?

    2.可以在一个页面上探测一下 Vin、Vout、SW 和 iL 的波形吗?

    3.还能在这里分享您的布局吗?

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bryce、您好!

    我已经解决了这个问题§现在我得到-15V accros 不同的负载作为附加!

    感谢您的大力支持。

    表示赞赏。

    Hamza.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hamza:

    很高兴知道、欢迎您、您能在这里分享您的调试体验吗? 谢谢。

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布莱斯,你好!

    实际上我没有在足够负载的情况下驱动直流-直流! 我现在驱动它以获得0.1A、它正在工作!! 但在没有负载的情况下、我将获得-16.38V。 为了获得-15V 电压、我必须达到的最低电流负载是 0.012A (因此我已更改原理图、在输出中放置了1Kohm 电阻器以满足我的要求)。 所以也许直流-直流逆变器要求最小负载(这是第一次看到这一现象)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hamza:

    感谢您提供反馈意见、根据介绍、在进一步的轻负载情况下、该器件会进入跳跃模式、如果您能分享一些 Vin、Vout、SW、iL 的波形、这样会更便于理解。

    BRS、

    布莱斯