This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:BQ7695202

Guru**** 2466550 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1269268/bq76952-bq7695202

器件型号:BQ76952

尊敬的先生:

1. BQ7695202 IC 中等效 Rsense 电阻的最小值和最大值是多少? (这是需要测量的连续电流500A。)

2. 条件开路:DSG MOSFET 关断且 CHG MOSFET 导通,我们需要在开路条件下配置两个 MOSFET 关断。

谢谢、此致

拉胡尔·夏尔马

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rahul:

    1. BQ7695202 IC 中等效 Rsense 电阻的最小值和最大值是多少? (这是需要测量的连续电流500A。)

    请参阅以下摘自 TRM。 最大建议 Rsense 值为1m Ω。 理论上对可以使用的值大小没有限制、但由于最大电流(包括瞬态)而导致的电阻器两端电压应保持在 ADC 的+/-200mV 范围内。 同样值得注意的是、随着电阻器变小、 电流读数的最大误差会增大、而测量分辨率会降低。

    对于500A 的最大电流、我会建议 Rsense = 0.2m Ω。 这意味着检测电阻两端的电流为500A * 0.0002 Ohm = 100mV、为 ADC 正确测量任何瞬态留出了很大的空间。

    要针对此值校准 BQ76952、您只需按照中的步骤 第 2.6节:电流校准 《BQ769x2校准和 OTP 编程指南》。

    2. 条件开路:DSG MOSFET 关断且 CHG MOSFET 导通,我们需要在开路条件下配置两个 MOSFET 关断。

    请参阅下面来自 TRM 的内容、其中介绍了 BQ76952上的断线检测的工作原理。 开路会导致同时出现过压(COV)和欠压(CUV)情况。 COV 将关断 CHG FET、CUV 将关断 DSG FET、因此两个 FET 都将在开路条件下关断。

    此致、

    马克斯·韦博肯