This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25890EVM-664:BQ25980

Guru**** 2506985 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25890

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1268185/bq25890evm-664-bq25980

器件型号:BQ25890EVM-664
主题中讨论的其他器件:BQ25890

现在/CE 引脚 完全下连。

我认为、我们需要检查 PCB 图稿中是否存在与散热相关的图形错误。
充电持续切换时、转动 BQ25890 IC 芯片上的风扇即可实现散热、且充电状态非常好。

顺便说一下、我们必须使用无风扇进行设计、因此我们将通过参考由其设计的 PCB 原图文件来修改 PCB。
从 TI 购买的 BQ25890EVB 效果非常好。

问题在于、我们开发的电路板只有在转动风扇后才能充电。
如果不转动风扇、充电将在70%时停止、不会继续进行。


我们使用的充电适配器可使用+5V、+9V、+12V 充电、我们正尝试使用+12V 2000mA 充电、以供您参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Teashik:  

    我已为您提供了 BQ25890EVM PCB 电路板文件的链接、供您参考。 如您所述、如果 IC 结温过高、该器件将减小充电电流、然后停止充电。  

    如果您有任何其他问题、请回复此主题帖、告知我们。  

    此致、

    加勒特