This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR33640:Cff 计算

Guru**** 2505625 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR33640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1266826/lmr33640-cff-calculation

器件型号:LMR33640

你好。

关于  LMR33640、数据表第21/44页显示了此公式。


我的问题与 Cout 的价值有关。 例如、我要 在输出端使用3个22uF (标称值22uF)陶瓷电容器。 然后、在公式中、我应该输入66uF? 或者我应该在直流偏置(计算得出的输出电压)处输入它们的有效电容(相加)?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为、您可以在 足够的直流额定电容的前提下输入66uF 电容、谢谢。

    科林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、谢谢!

    请帮帮我。 计算结果是否正确?

    -------------------------------------------------------
    8V 输出的反馈电阻器
    -------------------------------------------------------
    输出电压= 8V
    Vfb = 1V
    比率=(8-1)/1 = 7
    电阻器= 820K 和115K (100K + 15K)
    输出电压= 1+1*(820/115)= 8.13V
    8.13V /(935K)= 8.7uA

    前馈电容器
    Cff <(Vref * Cout)/(120 * Rfbt * sqrt (Vout/Vout))
    CFF <(8.13 * Cout)/(120 * 230000 * sqrt (1/8.13))

    输出电容器= 3倍具有以下描述的电容器:
    电容器陶瓷 SMD、22uF、+-10%、25V、1206、 X5R、-55°C ~ 85°C、CL31A226KAHNNNE (三星)
    链接: product.samsungsem.com/.../CL31A226KAHNNN.do
    有效电容@ 8.1V ~= 8.8uF (~-60%)

    计算22uF 和8.8uF 的 Cff:
    22 μ F:
    Cff <(8.13 *(22*10^-6))/(120 * 935000 * sqrt (1/8.13))* 10^12
    Cff < 4.54pF
    8.8 μ F:
    Cff <(8.13 *(8.8*10^-6))/(120 * 935000 * sqrt (1/8.13))* 10^12
    Cff < 1.81pF (考虑这一点)


    -------------------------------------------------------
    用于3.3V 输出的反馈电阻器
    -------------------------------------------------------
    输出电压= 3.3V
    Vfb = 1V
    比率=(3.3-1)/1 = 2.3
    电阻器= 230k (220K + 10K)和100K
    输出电压= 1+1*(230/100)= 3.3V
    3.3V /(330k)= 10uA

    前馈电容器
    Cff <(Vref * Cout)/(120 * Rfbt * sqrt (Vout/Vout))
    Cff <(3.3 * Cout)/(120 * 230000 * sqrt (1/3.3))

    输出电容器= 3倍具有以下描述的电容器:
    电容器陶瓷 SMD、22uF、+-10%、25V、1206、 X5R、-55°C ~ 85°C、CL31A226KAHNNNE (三星)
    链接: product.samsungsem.com/.../CL31A226KAHNNN.do
    有效电容@ 3.3V ~= 17.6uF (~-20%)

    计算22uF 和17.6uF 时的 Cff:
    22 μ F:
    Cff <((3.3 *(22 * 10^-6)))/(120 * 230000 * sqrt (1/3.3)))*10^12
    Cff < 4.77pF
    17.6uF:
    Cff <((3.3 *(17.6*10^-6)))/(120 * 230000 * sqrt (1/3.3)))*10^12
    Cff < 3.82pF (考虑这一点)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如您所说:"本说明中的输出电容器= 3倍电容器"、Cout 应输入3倍22uF=66uF。

    谢谢

    科林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Colin。

    实际上、我想问的是、在 pF 值很少的情况下、这些 CFF 计算结果对您是否有意义?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    通常、Cff 的范围通常为 数十 pF 到数百 pF。 从您选择的 Cout 中、Cff 应为:

    Cff <((3.3 *(22 * 10^-6 * 3))/(120 * 230000 * sqrt (1/3.3)))*10^12
    Cff < 14.3pF
    17.6uF:
    Cff <((3.3 *(17.6*10^-683))/(120 * 230000 * sqrt (1/3.3)))*10^12
    Cff < 11.46pF (考虑这一点)

    B、R

    科林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我现在明白了我的错误。 (乘以3个电容器)。

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常欢迎您。