请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25890EVM-664 主题中讨论的其他器件:BQ25890

现在/CE 引脚 完全下连。
我认为、我们需要检查 PCB 图稿中是否存在与散热相关的图形错误。
充电持续切换时、转动 BQ25890 IC 芯片上的风扇即可实现散热、且充电状态非常好。
顺便说一下、我们必须使用无风扇进行设计、因此我们将通过参考由其设计的 PCB 原图文件来修改 PCB。
从 TI 购买的 BQ25890EVB 效果非常好。
问题在于、我们开发的电路板只有在转动风扇后才能充电。
如果不转动风扇、充电将在70%时停止、不会继续进行。
我们使用的充电适配器可使用+5V、+9V、+12V 充电、我们正尝试使用+12V 2000mA 充电、以供您参考。