This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27714:UCC27714的 VSS 和 COM 问题

Guru**** 2503935 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27714

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1267675/ucc27714-ucc27714-s-vss-and-com-problem

器件型号:UCC27714

UCC27714的 VSS 和 COM 是否为同一 GND? 客户需要两个独立的半桥驱动器、他们希望在低侧 GND 和输入 GND 之间使用不同的 GND。

它们不使用隔离式驱动器、因为隔离式驱动器的成本更高。 这是否可以通过 半桥驱动器来实现

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Kevin:  

    感谢您提出有关 UCC27714的问题。

    VSS 是逻辑接地、根据第6.3节"建议运行条件"、该条件下的所有电压都以 COM 为基准、最小 VSS 为-6V、最大值为5V。 数据表第1页的简化版原理图通过一根导线将 VSS 和 COM 连接在一起、如下所示。 所以、它们不是直接在内部连接的。

    因此、如果您尝试单独使用它们、两个引脚之间可能存在几伏的差值。

    如果您有任何进一步的问题、请告诉我。

    谢谢!

    威廉·摩尔