This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5069 LM5067请询问能够改变输出电压极性的解决方案。

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1267468/lm5069-lm5067-inquire-about-solutions-that-can-change-the-polarity-of-the-output-voltage

您好

需要一种解决方案来改变输出电压的极性。

由于属性因产品是正电源还是负电源而异、因此您必须根据需要更改极性。

规格

输入:+42V

输出:42V_100W (应根据信号选择正负电源。)  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的联系。  这无法通过使用 TI 的任何热插拔控制器来实现。