This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23861:VGate 无输出

Guru**** 2507875 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23861

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1267257/tps23861-the-vgate-has-no-output

器件型号:TPS23861

您好!

我们将 TPS23861用于 PSE 项目、现在、TPS23861门 有时没有输出;

我们 添加了 PD 与 TPS23861的 CM普通,门也没有输出;一段时间后,门恢复输出;

我们考虑这是否是 RDRN 电阻的复位问题、但我们不知道如何解决该问题、请帮助检查;

下面是原理图、波形为 VDD (绿色)、VSS (蓝色)和 VDD VSS (紫色)、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhang:

    可以澄清上面连接的波形。 PSE 似乎没有看到有效的分类事件、因此没有打开端口的电源。 PSE 检测到有效、但 PD 未呈现有效分级电阻。

    您能否尝试连接不同的 IEEE802.3at 标准 PD、然后查看 PSE 是否能够通电。 您是否还能够接入 I2C 线路与 PSE 进行通信并执行寄存器转储? 这将使我们能够查看发生的任何故障以及 PSE 是否检测到有效的检测、而不是分类。

    此致、

    布兰登