This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2595:替代

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1265549/lm2595-alternative

器件型号:LM2595

您好!

您能解释一下以下德式动力创新系统之间的主要区别吗?

LM2595SX-ADJ/NOPB 和 LM2595SX-5.0/NOPB

此致、

凯瑟琳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eddy:

    感谢您考虑使用我们的产品。  主要区别可以在方框图中看到: FB 电阻器内部用于5V 版本、外部用于 ADJ。  可以节省两个电阻器。  您还可以使用 ADJ 版本来生成5Vout、但您需要两个外部电阻器。  除此之外、这两款器件是相同的。

    希望这一点得到澄清。

    此致、

    友好