This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2660:由于 LM2662M 的 EOL 而正在考虑 LM2660MX/NOPB

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2662, LM2660

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1265020/lm2660-considering-the-lm2660mx-nopb-due-to-the-eol-of-lm2662m

器件型号:LM2660

您好!

由于 LM2662M 的 EOL、我们正在考虑使用 LM2660MX/NOPB。 LM2662与 LM2660之间的主要区别在于开关频率和电流额定值。 使用条件为+2.5V 至-2.5V、电流为0.2 Amax、因此我认为 C 和 R 的常数应该相同、但提出任何建议都会有所帮助。

谢谢。

科诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Conor:
    感谢您通过 e2e 联系我们。

    LM2660的输出电阻也较高、因此用作直接替代产品时、其效率可能较低。
    但我主要关注以下问题。 您刚才自己提到过、电流额定值不同。 LM2660的额定输出电流仅为100mA。 因此、它与您提供的条件(+2.5V 至-2.5V、电流为0.2 Amax)不匹配。
    此致、
    哈利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈利、您好!  

    如电路图中所示、假定为32 mA。 如果外围电路的常数有任何问题、敬请告知。

    谢谢。

    科诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Conor:

    查看数据表中的图形:由于输出电阻较高、我希望输出电压会略低。
    但这可能取决于您的负载、因此我强烈建议在订购某个数量的 LM2660之前先试用一下。

    此通信和任何相关通信中的所有信息均"按原样"提供、"商品售出概不退换"、并且遵守 TI 的重要声明(www.ti.com/.../important-notice.shtml)。

    此致、
    哈利