主题中讨论的其他器件: TPS61094
尊敬的 TI 专家:
我的客户在新产品中考虑使用 TPS61299。
我在数据表上看到了有关 Vsel 引脚配置的表7-1。
2.5V 输出对应191Kohm、
-适用于2.2V 输出的237k Ω。
您能否确认我是否为 Vsel 引脚设置了200kOhm?
我之所以提出这个问题、是因为我认为如果我设置200k Ω(可能接近2.5V...)、我可以在2.5V 到2.2V 之间看到输出电压
但是我的客户说、有时候他们看到的输出非常异常、甚至看不到任何电压。
那么、如果我们需要2.4V 或2.3V 之类的电压、应该怎么办?
请检查此问题。 谢谢。
此致、
蔡斯