This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27282-Q1:遇到半桥栅极驱动器电路故障

Guru**** 2506985 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD19537Q3

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1262749/ucc27282-q1-having-trouble-with-half-bridge-gate-driver-circuit

器件型号:UCC27282-Q1
主题中讨论的其他器件:CSD19537Q3

您好!  

这是  UCC27282QDRCTQ1数据表顶部提供的应用图(下图)。 我构建了一个与此非常类似的电路、但我会遇到一些 HO 和 LO 引脚不会快速变为高电平或低电平的问题。 我180º 的是、当 HI 和 LI 都连接到异相占空比(50%占空比、Δ f 异相)时、LO 保持在接近零、而 HO 保持在大约8V (高侧 n MOSFET 顶部的电压为7V)。 我为 V_DD 提供12V 电压、但尝试更改电压、没有差别。

您是否看到此图中有任何错误/缺失、或者您是否有任何 故障排除建议? 我将使用的 MOSFET 均为 CSD19537Q3 (也是 TI 器件)。

下图是我的栅极驱动器 PCB 图。 我把它标记为帮助一点...

感谢您的帮助。

亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    感谢您的提问。

    能否发送完整原理图的图片以了解测试方法?

    谢谢!

    威廉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    您能解决这个问题吗? 如果是、请让我知道您找到的内容、我将关闭此主题。

    谢谢!

    威廉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉耽误你的时间。 我无法弄清这一点、但我正处于时间紧迫的阶段、所以我调换了另一个 TI 驱动器。 感谢您的参与!