This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34210-Q1:BQ34210IPWRQ1

Guru**** 1129500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1264056/bq34210-q1-bq34210ipwrq1

器件型号:BQ34210-Q1

BQ34210IPWRQ1:您能提供以下器件型号的最高结温(Tj Max)和包装负荷吗?

BQ24105IRHLRQ1: 您能否提供  以下器件型号的封装负载(即散热器连接时的封装负载(N))。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peddi:

    BQ34210IPWRQ1 有关详细信息、请参阅数据表第6.4节"热性能信息"。

    BQ24105IRHLRQ1将此主题分配给充电器团队以进行响应

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peddi:

    BQ24105IRHLRQ1、请参阅数据表第2页的封装功耗额定值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的澄清、

    对于 BQ34210IPWRQ1 、我们发现最大 Tj 为150摄氏度、但是我们无法获得封装负载参数。

    (封装载荷是将散热器保持在芯片上所施加的力量(单位为牛顿))。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复。

    数据表中没有封装加载参数。

    (封装载荷是将散热器保持在芯片上所施加的力量(单位为牛顿))。

    您能对此提供一些帮助吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peddi:  

    "封装负载"由散热器设计决定、因此应咨询散热器制造商。 这与封装无关。 BQ24105IRHLRQ1 器件没有顶部金属、因此在顶部添加散热器没有多大帮助。