This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM61440-Q1:EMC 报告

Guru**** 2505765 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1263387/lm61440-q1-emc-report

器件型号:LM61440-Q1

大家好、  

此器件是否有任何 EMC 报告?

B&R

利加

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lijia、

    此系列器件的6A 变体有 CISPR 25 5类 EMC 数据、如图10-34至图10-43所示。  

    如果您遵循 EMI 滤波器建议和 EVM PCB 布局指南、那么4A 设计的 EMC 结果会更低。  

    没有关于此器件的正式 EMC 报告。  

    此致、

    吉米