This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM36010:数据表中的 eff 曲线是否已构成 eff @导通模式

Guru**** 2506545 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1263380/lm36010-does-eff-curve-in-datasheet-already-conclude-eff-pass-mode

器件型号:LM36010

大家好、  

只是想检查 数据表中的 eff 曲线是否已经得出 eff @导通模式。 由于在 VLED = 3.4V 且输入电压从2.5V 变为5.5V 时进行了测试、因此具有导通模式、对吧? 谢谢。

BRS

假设

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,给了,

    是,、它还包括旁路模式。

    谢谢!