This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2801-UCC2801:EP

Guru**** 2507755 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC2801, UCC28C55

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1255475/ucc2801-ep-ucc2801

器件型号:UCC2801-UCC2801 EP
主题中讨论的其他器件:UCC2801UCC28C55

您好!  

我正在电流模式中使用反激式配置上的 UCC2801来驱动 LED。  

VIN = 300V 至400V  

输出电压= 60V  

频率=200kHz

问题是、该 组件会严重损坏大量时间、我知其 VCC = 11、4V、但该组件用于具有相同 VCC 的其他设备、因此不存在该问题。  

我想 知道、如果您有任何引线可以证明此控制器的损坏是合理的。  

感谢你的帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Moha,

    IC 故障的根本原因可能是许多不同原因造成的。 您可能会第一时间看到该问题、并且您最熟悉的是设计、但除了您的描述外、我别无选择。 您可以共享的信息越多、TI 就能更好地提供帮助。 例如、您能否描述发生故障时的条件(启动、关断、负载/线路阶跃变化、温度、环境、 等)? 您能否分享一个可供查看的原理图? 您能否分享一个正常与故障波形进行比较? "设置电流模式以驱动 LED "-这是否意味着您使用两个外部误差放大器将 PWM 配置为 CCCV? 当您提到"PWM 中断"时、您是否可以将故障描述为 VCC 短接至 GND、VOUT 短接至 GND、VREF 未变为活动状态、其他故障等? 请尽可能全面、以最快、最完整的方式解决问题?

    此致、

    史蒂夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您的回答。

    VCC 未发生短路。 所有引脚均不短路。 电路板在环境温度下运行、

    发生此故障的确切时刻不存在、它可能处于启动状态、也可能处于关断阶段。

    出于保密原因、不幸的是、我无法分享我的原理图。

    UCC2801在电流模式下使用以驱动 Led、无论输入中发生什么情况、我们都必须提供相同的输出电流、并将 AoP 用于电流调节环路的外部组件。  

    我注意到的是、VCC 超过了12V、正如您在随附的图片中看到的、我们在12.35V 时看到了一些峰值、可能是因为这个原因。

    感谢您的支持

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Moha,

    您所连接的示波器图显示 VCC >12V 的时间~100 ms、我认为这是有关12伏的最大绝对额定值的一个重大问题。 在 VCC 上、我们看到电压从~6V 变为大于12V 的两个突发的原因是什么? IC 内部的电压可能甚至高于您在 IC 外部测量的电压-您需要控制 VCC 电压以保持在12V 以下。您是否已从 PCB 中移除出现故障的 IC、并且您是否能够测量 VCC 到 GND 以查看它是否损坏?  

    史蒂夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    VCC 不短路、VCC 和 GND 之间的阻抗优于200KOhms。

    VCC 从6V 变为12V、因为控制器每1秒仅激活100ms、这是正常操作。 我使用从6V 更改为12V 的平衡-非平衡变压器来激活 UCC2801。  

    功能方框图显示有一个内部13.5V 齐纳二极管保护组件  

    但我将为 VCC 使用较低的电压、看看会怎样。  

    此致。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我在一个断开的 UCC2801和一个新的 UCC2801之间进行了测试比较。 当我在 VCC 和 GND 之间施加15V 的电压且电流限制在1mA 时、两个元件的 VCC 达到和停止在13、5V (UCC2801内部齐纳二极管)。  

    可否请您私人发送电子邮件与您分享我的原理图?

    感谢你的帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Moha,

    好像您确实在对 VCC 和内部齐纳钳位施压、因为您决心将非稳压 VCC 电压施加到 VCC 引脚。 如果向 VCC 施加13.5V 电压、则超出了建议的12V 绝对最大值。 而且、如果您允许13.5V 时高达1mA 的 VCC 电流、那么您肯定有损坏 IC 的风险。

    您是否见过 TI 提供的新 GPPWM 版本 UCC28C5x? 与 UCC2801最相似的元件是 UCC28C55、它在 UVLO 开/关= 8.4V/7.6V 的直流/直流应用中具有50%的占空比限制。 为您带来的好处是、VCC 引脚的额定电压为30V、而不是12V。 UCC28C55是引脚对引脚的快插产品、可替代放置在 UCC280x 中的 UCC28C4x。

    此致、

    史蒂夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、  

    感谢您的回答。

    我想说的是、我取了一个损坏的 UCC2801 (我未焊接它)、并 将其与 一个新的 UCC2801进行了比较。 如果元件由于 VCC 而出现故障、那么当我单独对其进行测试以及在 VCC 引脚上施加15V 电压时、该元件不会钳位到13.5V。

    目的是了解部件经常损坏的原因、改变它当前并不相关。  

    不稳定可能会破坏它?  

    感谢你的帮助。  

    莫哈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Moha,

    你还没有描述你所说的"破碎"是什么? 我不了解什么是故障、以及您看到的哪些因素使您确定这是故障 IC? 您不应向 VCC 施加15V 电压。 如果以前没有损坏、则有因 VCC 过应力超出建议的最大电压额定值而造成损坏的风险。

    如果您确信 IC 出现了故障、而这不是由设计使用的任何部分导致的、则可以删除 IC、并将其提交给您当地的 TI 现场支持团队进行 FA。 有关 TI 推荐的产品退货指南、请参阅此处。

    我将关闭该主题。 如果需要进一步支持、请随时打开另一个问题。

    史蒂夫