请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5177 大家好、
我的客户参考了 LM5177 EVM 原理图且布局也经过测试。
现在他们发现了一些节能问题。
已测试 省电 功能、 Iout=0A -> 5A->0A、但无法返回省电模式、并且已打开 μ μSleep 模式。
谢谢、请参阅 PDF 波形。
e2e.ti.com/.../vin24_5F00_PSM-test.pdfe2e.ti.com/.../vin48_5F00_PSM-test.pdf