This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSF12C3:关于使用范围

Guru**** 2506045 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1261737/tpsf12c3-about-usage-range

器件型号:TPSF12C3

大家好、我有两个问题。

(1)最大可用电压
如果电容器 CINJ 和 CSEN 具有耐受电压、电源侧的电压是否有上限?

(我认为在正常工作期间、向电容器施加的满电压不存在问题。
我想知道是否会通过在瞬态期间(例如电路的初始充电)用 IC 和 C 的寄生电容除以电压、从而对 IC 施加过压。)

(2)输出电流范围(额定电流)
输出电流范围(额定电流)的规格为±80mA、
消除电流通过电容器 CINJ 注入的侧(电源系统的主电路侧)的共模噪声电流为
(a) NG (不可控)、除非它处于±80mA 范围内
(B)±80mA 或以上即可、但不可能实现近乎完美的抵消(控制是可行的、但缺乏能力)
哪一个?

此外、如果您需要±80mA 或更高的电流驱动能力、
是否可以像运算放大器缓冲电路一样在外部简单地附加一个推挽电路、例如晶体管?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据数据表、INJ 节点使用 Y 额定电容器连接到电力线、在图9-2中指定为 CINJ。 在此设计中选择额定电压为 Y2的4.7nF、300VAC 注入电容器、以适应 INJ 处的交流电压摆幅、并且与正负电源轨之间的余量至少为2.5V。 INJ 引脚偏置到 VDD 电源电压的一半。 假设电源轨为12V、并允许2.5V 的上限和下限、这意味着在直流工作中点附近存在±3.5V 的摆幅


    请勿超过80mA、因为输出 INJ 引脚会开始失真。 可以添加推挽级、但这也需要能够提供更高电流的外部电源。

    常见问题解答链接: https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1257197/faq-tpsf12c1-and-tpsf12c3-power-supply-filter-ic-faqs

    此致、

    拉希尔