This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS27S100:电源管理论坛

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS1H200A-Q1, TPS27S100, TPS1H000-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1258317/tps27s100-power-management-forum

器件型号:TPS27S100
主题中讨论的其他器件: TPS1H000-Q1、TPS1H200A-Q1

オンセミのFPF27MPXロードスイッチの代わりにTIのTPS100S2701BRRKTを使用したいのですが、回路の接続方法がわかりません。具体的な回路図と使用するコンポーネントを教えてください。
(条件 μ A)
入力電圧:24V±5
出力電流 μ A:0.5A (代表値 μ A)、μ A
過電流検出:1A±20%
動作:過電流検出後の出力シャットダウン(ラッチ)
アラーム:過電流検出後にアラーム(ラッチ)を送信します。
回復:電源を再接続して回復します。
アプリケーション:ファンの過電流検出。
制御:MPUは使用されません。

今すぐ回路図

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    遗憾的是、我无法提供最好的日语支持。 您可以用英语重新发布吗?

    我从您的书面材料中收集到的信息是您对 TI 替代 FPF2701感兴趣?  

    潜在的解决方案可以是 TPS27S100 https://www.ti.com/product/TPS27S100

    有关 原理图建议、请参阅此处的数据表和 EVM 参考原理图: https://www.ti.com/tool/TPS27S100AEVM

    此致、  

    伊丽莎白  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉用英语问这个问题。
    我想使用 TI 的 TPS100S2701BRRKT、而不是 On-Semi 的 FPF27MPX 负载开关、但我不知道如何在不使用 MPU 的情况下连接电路。 请提供一个具体的原理图以及要使用的组件。
    (条件)
    输入电压:24V±5
    输出电流:0.5A (典型值)
    过流检测:1A±20
    运行:过流检测后输出关断(LATCH)
    警报:检测到过流后发送警报(LATCH)。
    恢复:通过重新连接电源恢复
    应用:风扇过流检测。
    控制:不使用 MPU。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    尽管我们没有针对该特定用例的专用应用设计、但我们在  TPS27S100器件评估模块的数据表和用户指南中提供了应用示例: https://www.ti.com/tool/TPS27S100AEVM

    请注意、TPS27S100不会锁存输出并在检测到过流时禁用。 相反、TPS27S100器件将电流钳制在用户定义的电平并将电流保持在该电平、直到电流降至过流阈值以下或器件升温到足以触发热关断。

    如果在过流检测后需要输出关断、我们设计具有"闭锁"模式的器件、该模式将输出电流保持在设定的电流、然后在延迟时间后锁闭器件。 在这种情况下、无论电流限制是否被移除、输出都将保持锁闭状态、只有在切换 IN 时、输出才会恢复。 这些器件包括 TPS1H000-Q1 https://www.ti.com/product/TPS1H000-Q1 和 TPS1H200A-Q1 https://www.ti.com/product/TPS1H200A-Q1

    通过在 TI.com 上搜索器件型号、后跟 EVM、可以找到每个器件的原理图指南。  

    TPS1H000-Q1 EVM 用户指南: https://www.ti.com/lit/ug/slvub86/slvub86.pdf?ts = 1692646587494&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    TPS1H200A-Q1 EVM 用户指南: https://www.ti.com/lit/ug/slvubf0/slvubf0.pdf?ts = 1692646606293和 ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    此致、  

    伊丽莎白